This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2348:OPA2348型号只能与 PSpice 模拟器配合使用

Guru**** 2382510 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1079400/opa2348-opa2348-model-only-works-with-pspice-simulator

部件号:OPA2348
“线程:TINA-TI”中讨论的其它部件

如果我在 Spice 模拟器(Siemens 的 XpeditionAMS)中使用模型,模型将无法工作,因为它使用以+开头的节点名称。
例如 :IS1     _IN_CMRR GND_FLOAT 10P (型号中的第63行)

如果我将所有节点名称交换为 P_,而不是+,则其功能将非常完美。 我认为 SPICE 不允许使用以+开头的节点名称。
例如:IS1     P_IN_CMRR GND_FLOAT 10P

您是否可以改进网站上的模型,以便其他人可以使用该模型? 非常感谢

此致,
丹尼尔·布鲁格

Siemens Schweiz AG,智能基础设施,全球总部
舒适电子产品
泽赫勒维格9.
6300 Zug,瑞士
电话:+41 587242035

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,丹尼尔,  

    欢迎使用 e2e,我很高兴您能够解决您的问题。

    我将更新模型,以在网络列表中将"+"和"-"替换为"P"和"N"。  
    TINA-TI 或 PSpice for TI 不会出现此问题,您是否有理由不使用这些模拟器中的任何一个?

     祝你一切顺利,  
    卡罗来纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,卡罗来纳
    感谢您的快速反馈和解决方案。
    我的 PC 上安装了 TI 的 PSpice,但当模型在模拟器中无法正常工作时,我只将其用于小型 TI 电路。
    自从8年以来,我一直在使用西门子的 Xedition AMS,因为西门子在一段时间前购买了 Mentor。 我非常了解 PSpice (22年),但 Xedition AMS 的定位性要高得多,生产率也要提高很多。 在西门子,我们还使用了其他公司的其他模拟器,但所有同事现在都在尽可能地改用西门子产品。 也许 TI 还应该为 Xedition AMS 提供模型。 换向转换器的香料速度非常慢。 如果使用 VHDL AMS 对模型进行批评,根据我的模拟,它的速度大约是30倍。
    还有一个免费的在线模拟器,其他公司如 Onsemi,Nexperia ...提供他们的模型。 如果 TI 也能提供他们的模型,那将是非常好的。
    创建新设计| PartQuest Explore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,丹尼尔,

    感谢您的帮助! 我刚刚提交了修订版, 这些修订版将很快在我们的网站上发布。 如果您有任何其他问题,请告诉我们。

    此致,

    布拉迪普·雅各布