This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1014-MIL:LT1014MFKB (5962-89677022A)

Guru**** 2501515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1079813/lt1014-mil-lt1014mfkb-5962-89677022a

部件号:LT1014-MIL

你好

我对设备有几个问题  

如果上 OP-AMP 是正常的 Vcc 输入,而下 OP-Amp 是异常 Vcc 输入,则点1和2处的电压不相等。 当部件未供电时,OP-AMP 的输入是否会发生泄漏?

如果我使用 LT1014MJB (DIP)封装类型,点1和点2处的电压是否相同?

SMD 类型和 DIP 类型设备的输入特性是否不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如绝对最大额定值所示,输入电压不得超过 VCC+。 这意味着有 ESD 保护二极管从输入到 VCC+,即电流将从输入流入 VCC+

    该软件包不会产生任何影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rocio,

    这条奇怪外观的线路有何作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否参考了示意图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗西奥

    对于一个导轨,您的电路配置有正极反馈,因此无论输入信号如何,输出都将卡在其中一个导轨上-参见下文。

    因此,要想发挥任何作用,您需要更改电路以使用负反馈,从而使输出跟随输入-参见下文。

    尽管如此,每个 I/O 引脚 的导轨上都有一个 ESD 保护二极管(见下文)。  因此,关闭较低的运算放大器将导致 输入电流 AM1,基于输入信号:AM1 =~(VG1-0.6V)/12k。  因此,问题不是泄漏电流,而是通过其中一个 ESD 二极管的正向偏压电流。