This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2907-N:泵转速控制解决方案

Guru**** 2931010 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2907-N, LM331, LM231, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1078716/lm2907-n-pump-tach-control-solution

部件号:LM2907-N
“线程”中讨论的其他部件: LM331LM231TINA-TI

大家好,团队

我的客户正在寻求频率到电压解决方案。 但 LM2907-N 的 VCC 看起来不能满足客户的应用要求。 请您向我们推荐更合适的解决方案吗? 谢谢。  

  1. 泵转速控制(频率-电压转换器)的应用
  2. 转速频率限制=~ 1000 Hz
  3. 转速计电压= 0 - 5V
  4. 我们是否有参考原理图(在 VCC=5V 下运行)和设计文档?
  5. 完美包装:8引脚 SOIC,请建议订购 TI PN

此致,

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪,你好

    LM331的工作电压降至+4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,LM331或 LM231将满足您的最低5V 电源要求-请参阅下面的产品比较表:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马雷克,

    由于客户不会使用 PDIP 软件包,因此看起来 VC32KU 是另一种解决方案。 其 VCC 最小值是否支持5V?

    此致,

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是,它不是。  VFC32KU 的最小电源电压为+/-11V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,马雷克,

    感谢您的评论。

    与客户讨论后,他们将使用 LM2907MX-8/NOPB 和 LM2917MX8/NOPB。

    1.如果 材料明细表没有变化,我们能否共同设计 LM2907MX-8/NOPB 和 LM2917MX8/NOPB?

    2. 我们是否有参考原理图(在 VCC=12V 时工作)和设计文档?

    3.您能否为 TINA-TI 上的 LM2907/2917提供模拟模型?

    此致,

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈迪,你好

    不幸的是,我们没有 LM2907和 LM2917的模拟模型。  有关设计过程,请参阅 数据表的第10.2.1节-请参阅以下链接: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2917-n.pdf?ts=1645626893219&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM2917-N