This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2426:TLE2426足以提供8个 Opamp (OPA1637) VOCM?

Guru**** 2797735 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2426, OPA1637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1078712/tle2426-tle2426-is-sufficient-for-supply-8-of-opamp-opa1637-vocm

部件号:TLE2426
“线程”中讨论的其它部件: OPA1637

你好,我是 Jung

我使用 TLE2426作为 DAC,为 VOCM 提供8个 OPA1637。(中间偏置)

我发现一个问题,TLE2426的输出电压仅为0.7V。(我预计为2.5V,因为输入电压为5V)

但是,运行4个 OPA1637输出2.5V 精密的 TLE2426的 ADC 部分。

我不确定 TLE2426的 DAC 部分是否发生故障,或者 TLE2426无法提供8件 Opamp 声控发射装置。

请给我建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来,输入引脚的供电电压为2.5Mohm 至中等,因此,如果供电电压平衡+/-且其中有8个,则对地的有效负载为375kohm。 因此,请检查您所需的声码以获得所需的电流,与 TLC2426的供电电流相比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我模拟了 TLE2426驱动8个 OPA1637设备的 VOCM 引脚。 我还没有看到任何明显的问题。 TLE2426要求的电流似乎为8.12uA。 是否已尝试从 DAC 部分断开4个 OPA1637设备以查看问题是否已解决? 您是否能够使用示波器监控引脚1,以查看设备是否在所有8台设备连接的情况下保持稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jung,

    您能显示示意图吗?