This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3301EVM:AMC3301EVM 规格

Guru**** 2946310 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3301EVM, AMC3301, AMC3336

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1077511/amc3301evm-amc3301evm-spec

部件号:AMC3301EVM
“线程”中讨论的其它部件: AMC3301, AMC3336

大家好,团队

我从 Digikey 订购了 AMC3301EVM,看起来 与 TI 网站上的规范存在一些差异,例如,原理图的输入端盖为 C12,但主板上的示例为 C8。

请问主板是新的还是新的,我如何找到我订购的主板的用户指南?

   

另一方面,我已经测量了 AMC3301的输出,如下图所示,紫色是我要检测的主电压(390VDC,10us 脉冲),绿色是 AMC3301EVM 的输出。

EVM 输出上升时间过长,没有随输入的变化而变化。 我猜可能是由于 EVM 的输入滤波器,您能否建议如何改进它以适合我的应用,这在 advacne 中是非常感谢的。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,艾伦,

    我们最近更新了 AMC3301EVM 和用户指南,您拥有的主板已经旧了,我已经附加了它的相关用户指南。 e2e.ti.com/.../sbau330b.pdf

    数据表中的图8-4显示了预期的步骤响应,请注意,AMC3301的传播延迟为~3US。  

    虽然我同意输入脉冲的持续时间为10US,但脉冲的上升和下降时间要短得多,并且在输入脉冲稳定在高位后,输出正确地捕捉到大约3US 的信号。 µs 脉冲的开始和结束处的输出脉冲看起来可能存在 CMTI 冲突(85 kV/M Ω),但如果看不到完整的输入波形,我无法确认。   

    您正在使用的 EVM 上的输入滤波器的带宽约为970kHz,因此,将其移除可能会略微提高性能。 还有一个共模扼流圈可供您考虑消除,它的频率阻抗特征粘贴在下面:

    我希望这对您有所帮助,如果您还有其他问题,请告诉我。 此外,如果您认为 AMC3301不适合您的应用, 请分享有关您的应用,测量的准确性和/或隔离要求的更多信息,我很乐意帮助您找到解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大您好,

    由于这些信息,我去掉 了阻气门和 CAP,EVM 输出上升时间缩短了,但 看起来仍然很糟糕。

    该应用程序用于检测 加热器的电源, PWM 信号控制390VDC 开/关,PWM 的最小脉冲宽度为10us,电流范围为6A 至8A。 10 us 脉冲中电压的导管范围为380~400V,目标是建立电路来监测电压。

    AMC3301的带宽是334khz,对该应用程序的使用不太确定,您能 建议我做些什么来改进它,还是 有其他更好的解决方案,期待看到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,艾伦,

    是的,它现在看起来更好,但仍然不完美。

    由于带宽为340kHz,相关传播延迟约为3US,因此过滤器需要3US 才能在输出正常之前清除。 AMC3301的带宽无法修改,因为它被设置为内部数字滤波器。  

    您希望达到的准确度和延迟时间水平是多少?  您是否需要高精度或短时间延迟的开/关指示灯是否足够?  

    您的 MCU 上是否有 Sigma -三角形滤波器模块(SDFM),并且正在使用隔离调制器选项?  

    AMC3336可能是一种解决方案: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/amc3336.pdf

    此设备具有用于电压感应的高输入阻抗,带宽由 SDFM 中的采样率(OSR)设置,最高可达1.25 Mhz。  

      

    这种带宽的增加是以本应用说明 (https://www.ti.com/lit/wp/sbaa359a/sbaa359a.pdf)中所述的准确性为代价的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山德拉您好,

    感谢您的推荐,我认为可能需要0.1%的精确度和 ns 级别延迟时间, 至少10MHz BW,我正在查看如下链接所示的高压探针电路

    https://circuitcellar.com/research-design-hub/high-voltage-differential-probe/

    如果我在我们的机器中构建类似的 PCBA,输出连接到16位 ADC 和 FPGA,您认为这是否有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,艾伦,

    我明白了,谢谢你们让我知道这些要求——它们非常高,但可以通过增益校准来实现。  

    如果您对我们的隔离式转换器有其他疑问,请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山德拉您好,

    感谢你的帮助。