This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32401:LMH32401

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH32401, OPA855, OPA3S2859-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1077998/lmh32401-lmh32401

部件号:LMH32401
《线程》中讨论的其他部件: OPA855OPA3S2859-EP

  大家好,我正在寻找一款产品,但我在市场上找不到具有相关功能的特定型号。 现在我将简要描述一下:
  如下图中的红色圆圈所示,它可以实现 LMH32401前端互阻抗增益的切换;类似于1:2/4 mux 开关,它可以实现一端(输入端)和另一端(输出端)之间的连接。 信号带宽从直流到交流(可能是200MHz~500MHz,没有严格限制)。 由于通道实现了光电流的传输,因此需要考虑寄生电容和输入和输出引脚泄漏电流等参数,预期值为<4pF 和 NA 电平。 在这里寻求您的帮助,您可以推荐一种特定的芯片模型来实现上述相关功能,或其他替代方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,赵

    LMH32401有什么问题?

    [引用 userid="513469" url="~/support/扩音器-组/放大器/f/Amplers-forum/1077998/lmh32401-lmh32401"]它可以实现一端(输入端)与另一端(输出端)之间的连接

    我不知道你的意思。 请详细说明吗? 您可以显示工程图或草图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, 凯   我非常抱歉,我的上一个发言不清楚,现在我将介绍我的问题。
    我目前正在使用 OPA855设计 一种 TIA,它可以实现 增益切换,如下图所示。 我的要求是找到一个像 S1这样的切换芯片,它可以达到1:4 mux (1:2或其他一些)。   


    当交换机关闭时,路径的行为就像一条可以传输当前光信号的电线,带宽从 DC 到 AC (它将是200MHz~500MHz)。 由于使用限制,切换芯片当然有一些要求,例如引脚的寄生电容和泄漏电流应该尽可能小,以满足 TIA 的条件。
    我还考虑使用跳线来切换电阻。 但是,这样,由电线带来的寄生电感会对高频信号产生不利影响;因此,我想找到一个能够实现增益切换且对高频信号不会产生太大影响的切换芯片。 当然,如果你有其他建议,谢谢你与我分享。
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,赵

    无论如何,我会将反馈环路中的开关数量限制在绝对最小值。 我会将开关从 OPAMP 的输入移至其输出。 这将最大程度地减少 OPAMP 输入处有问题的杂散电容,否则会降低相位边界。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,赵

     关于漏电流和寄生电流的好问题和好的注意,不幸的是,这些电流和寄生电流随开关一起提供。 我同意 Kai 的观点;最好避免在高速放大器设计中增加额外的寄生虫。  我们运行到了相同类型的应用程序中,其中对此线程有更多详细信息。

     正如前面的主题所建议的,我相信 OPA3S2859-EP 也将适合您的应用。 它具有2.2nv/sqrtHz 的低输入参考噪声,三个增益开关针对1kOhm 至100kOhm 范围内的反馈电阻器进行了优化,适用于<4pF 的 CPD。  

    谢谢你,

    Sima   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢, 凯。   您的建议对我具有重要的指导意义!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sima,非常感谢你的回复和建议。
    与 LMH32401和 OPA3S2859-EP 一样,它通过模拟开关控制信号路径。 如果我使用模拟开关并在 OPA 之外进行配置,您是否有推荐的模拟开关产品(信号带宽从 DC 到400MHz)?


    此外,如果使用物理交换机(如图中的半节距 DIP 交换机)(与模拟交换机相比),它将不会产生泄漏电流,但会带来更大的寄生电感。 还有其他优点和缺点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,赵

     正确的做法是,OPA3S2859-EP 确实包含电阻器配置之间的模拟开关。 但是,与选择离散交换机相比,集成中的效果得到缓解,性能在数据表中有所记录。 可以使用模拟开关构建离散 TIA,但由于开关电容需要微调。 较高频率下的较高电感将导致反馈环路中断,从而导致不稳定。  

     此外,每个反馈电阻器都需要一个反馈电容来补偿输入电容。 在这种情况下,它非常低,但将取决于在输入处看到的附加寄生电容。  

     图片来自此链接: e2e.ti.com/.../precision-op-amp-series-switched-gain-transimpedance-amplifier

     另一种方法是使用两个 TIA,并在输出中添加一个开关:  

    谢谢你,
    Sima