This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:对于交流耦合单中电源设计,可以浮动/绕过 VOCM

Guru**** 2502275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401EVM, LMH5401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1079306/lmh5401-can-vocm-be-floated-bypassed-for-ac-coupled-single-mid-supply-design

部件号:LMH5401

您好,

数据表第25页指出:
如果输出路径为 AC 耦合,通常最好让 VOCM 控制引脚浮动,以获得无外部元件的缺省 VOCM 偏置。 要限制噪音,请放置0.1-
μF 将 VOCM 引脚上的电容器与地分离。

另一方面,第30页:
CM 输入控制输出共模电压。 CM 没有内部偏压网络,必须由外部电源或分压器网络驱动至正极电源。

VOCM 是否可以使用旁路为具有所需+2.5 V 输出共模的单个+5 V 电源进行浮动? (交流耦合的输入和输出)

此致,
kJ