This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA202:针对低于0.3 mV Vos 应用的产品推荐

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA202, OPA2202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1079384/opa202-product-recommendation-for-less-than-0-3mv-vos-application

部件号:OPA202
“线程”中讨论的其它部件: OPA2202

大家好,团队

背景:

这是适用于 ORing 控制器的 Divyansu 应用程序。 我们正在构建一个应用电路,以使用精密运算放大器作为电压缓冲器来增加其中一个 ORing 控制器的工作电压。 我们的解决方案的准确性会直接受到缓冲区引入的不准确性的影响,因为缓冲区正在检测路径中使用。 因此,我们需要一个非常高精度的运算放大器作为缓冲器。 此外,我们还需要一个双运算放大器,以降低 PVT 变化对总体准确度的成本和影响。  

所需的技术规格是双运算放大器,其偏移电压低于0.3毫伏,输出负载变化范围为1uA 至7mA,成本低于0.5美元。 我当时正在考虑使用 OPA202作为一种潜在的设备。 如果您有更好的产品推荐,请提出建议。  

谢谢,致以诚挚的问候

迪亚尼苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,迪亚尼苏,

    缺少一些详细信息:电源电压? 铁路到铁路? 速度? 源阻抗(用于确定允许哪些输入偏置电流)?...

    显示示意图将有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    电源电压将为3.3V,不需要轨对轨,速度目前并不重要,输入偏置电流的顺序为 NA,这也不是很重要。 请参见下面的示意图。 需要缓冲标有“sense”的结点:

    此致

    迪亚尼苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA2202的工作电压不是3.3 V

    将参数插入搜索功能:
    ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/products.html#p480=2;2&p1261min=1.6;3.3&p2max=0.002;0.5&sort=p1130;asc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪亚尼苏,

    您的示意图应包括您寻求建议的运算放大器。 输入偏置电流指的是运算放大器 IB,而不是系统静态电流,如果是1nA IB 和1Mohm 输入电阻器,则会导致1mV (1nA*1M)的误差。  请在下面找到符合您的标准(低于0.5美元价格目标)的列表。