This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA388:在零偏移放大器中实施的切碎频率是多少?

Guru**** 2383240 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA388
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1078705/opa388-what-s-the-chopping-frequency-implemented-in-the-zero-offset-amp

部件号:OPA388

您好,

在下面的文章中,它描述了实现安培零偏移的方法。

https://www.ti.com/lit/an/sboa182c/sboa182c.pdf?ts=1645362278003&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253Dzero%2Boffset%2526nr%253D17806

我想知道切碎频率是多少? 我不需要一个非常具体的数字,可能是数十 kHz 还是数百 kHz?

输出处是否会出现切碎频率失真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Justifice,

    OPA388的切碎频率约为180kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如凯所述,OPA388切碎频率约为200kHz,请参见下文。

    就输出失真而言,除非 使用了高增益或/和大型不匹配的输入电阻器,否则不可能看到这种失真-请参阅下面的方法来缓解潜在问题。

    通过添加低通滤波器,可以消除输出处的任何剩余失真。