This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA169:输出低阻抗故障

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV431, INA169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1079030/ina169-output-fails-low-impedance

部件号:INA169
“线程”中讨论的其它部件:TLV431,, 测试

您好,

我目前正在调试一个电源故障,该故障的输出电压超过了指定的12.5伏电压极限,原因是 INA169将其输出引脚短路到地电位(测量的输入和输出电阻为25欧姆), 在编写本报告时,我不确定这种短路是导致电源故障还是产生影响的原因。 我在这篇文章中附上了有关电路的示意图概述,我们得出结论,TLV431也出现故障(短路故障),导致电源电压不超过光耦合器的正向电压,并且输出电压仅为2伏。 尽管如此,TLV431中的短则可能是其他因素的影响。
。  
设备故障是即时发生的,组件的温度或过热似乎不会导致电源故障, 因此,我期待输出电压过高,电源上有一个负载,该电源的 TV 二极管将电源的输出电压限制为大约22V,这 应该在 INA169的规范范围内。

负载仅消耗约3A 的电流,因此过电流(因此差分电压过大)似乎不太可能。

我现在的问题是,什么类型的事件会导致 INA169在其输出引脚和接地之间25欧姆的情况下发生故障?

我们非常感谢这里的任何帮助,因为这将有助于找出问题的根源。

谨致问候,
威廉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Willem,

    我不会认为输出端接地短路会导致损坏,因为它是电流输出,通常只会将电流强制接地。  如果瞬态导致输出低于 GND,则这可能是一个问题。 此设备是电流输出,您的输出负载与电源连接,从而产生额外的电流。  这些输入也不像通常建议的那样连接以获得最佳增益。  这是否出于目的。

    在瞬态期间,TLV431可能会达到高于7V 最大值的电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈维尔:

    感谢你的回复。 我认为 INA169的电流输出对接地短路不应该是设备本身的问题,尽管 IC 中的某些部件以内部短路的方式出现故障(我已通过电路外测量验证了这一点), 我将检查我是否可以看到任何负电压,尽管这些电压应该被一个整流器捕获,而该整流器不会显示在随附的原理图片段中。

    INA169用于在负载电流增加的情况下使电源的输出电压略微下降,这是为了实现与另一个电源的负载平衡,这就是为什么 INA169的增益设置得如此低的原因。

    原理图中所示的 TLV431不是 TI 的部件, 而是二极管公司 TLV431BFTA,它支持高达18V 的阴极电压。

    谨致问候,
    威廉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维莱姆

    请详细说明设备的损坏情况以及您在电路外对其执行了什么测试。  这可能会对造成损坏的原因给出一些提示。  对我来说,最大的问题是设备的 IQ,输入针的 IB。  当您说内部短路时,输入引脚相互短路? 输出的输入针脚?  输入到 vs?  输出到 VS?  有时,如果电路外部设置不正确,可能无法达到预期效果。  如果您的设备未损坏,这将有所帮助。