This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9042:SOT-23|8 (DCN)与 SOT-23-Thin |8 (DDF)封装占地面积的兼容性?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2348, TLV9042, OPA2379, TLV9002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1079385/tlv9042-sot-23-8-dcn-vs-sot-23-thin-8-ddf-package-footprint-compatibility

部件号:TLV9042
“线程”中讨论的其它部件:OPA2348OPA2379TLV9002

团队,

由于可用性问题,为了在可能的替代方案之间迁移(OPA2348 <->TLV9042,OPA2379 <->TLV9002):

从印刷电路板封装角度看,SOT-23|8和 SOT-23-thin|8封装是否100%兼容?
SOT-23|8 (OPA23xx)的印刷电路板是否可以与 SOT-23-Thin |8 (TLV9xxx)的印刷电路板一样使用?
如果不能,您可以建议使用相同的印迹几何尺寸来容纳这两种尺寸?

请提前感谢您的参与。

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 A.,  

    我必须赞扬你们在这种供应限制环境中出色的问题解决技巧!

    SOT-23|8 (DCN)和 SOT-23-Thin |8 (DDF)封装的印刷电路板封装尺寸非常相似,可能会填充到相同的印刷电路板封装尺寸上。 我们在 小型 AMP-DIP-EVM 上执行此操作,DCN 和 DDF 封装共用“封装”B。因此,您可以自行确认,我已将 DCN DDF 的封装图纸连接在一起。  

    我已经强调了包装之间的主要区别,这两种差异都不能阻止 PCB 的第二个来源。  

    最后,我还想推荐 Tim Claycomb 的“小型封装放大器的第二来源选项” ,以供更多考虑。  

    祝你一切顺利,
    卡罗来纳