This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV171:输出拉高问题

Guru**** 2800795 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1079036/tlv171-output-pull-high-issue

部件号:TLV171

尊敬的团队:

请问为什么 V+<V-会让 OPA 的输出拉高?

V+连接到 GND,但仍有如下输出:

CH1 V-

CH2 V+

CH3输出

CH4 Vcc

非常感谢,

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jimmy,

    请卸下“PC701”和“PC72”盖。 它们在正(滞后)反馈循环中起反作用,因为它们会减慢通过阈值区域的遍历。 但积极反馈的意义只是为了加速这一过程。 因此您可以同时踩下气动踏板和制动踏板...

    如果您需要滤波电源电压,请将 PR258拆分为两个电阻器,一个是大电阻器,一个是小电阻器,小电阻器在电源电压处挂起,小电阻器比大电阻器小得多。 将一个低通滤波盖从这两个电阻器的中点连接到信号接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy,

    电源为零时,运算放大器没有通电,因此无法控制输出。 外部信号将输出拉高,从而激活运算放大器中的内部二极管,该二极管不应传递任何有效电流。  由于峰值超过2V,输出引脚的外部电流太大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ron,

    我们感谢您的大力支持!

    客户的问题如下所示,您能否指导我们如何解决?

    非常感谢,

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy,

    接通电源时,运算放大器应控制 PFC_C 节点。 当运算放大器关闭时,该节点的电源是什么? 应检查此电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jimmy,

    您是否考虑过将晶体管级添加到输出中,与此线程类似?

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1074090/lm2903b-output-status-under-vcc-2v-during-power-up