This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3603:输入二极管的特性,可满足10mA 或更低电流限制

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1079163/tlv3603-the-characteristics-of-the-input-diodes-to-meet-the-current-limit-to-10ma-or-less

部件号:TLV3603

您好,

我的客户一直在调查 TLV3603。  他们看到了绝对最大额定值表下显示的注释,因此他们将有一个肖特基二极管来满足注释要求,但他们不确定应该添加哪些二极管,而不考虑内部二极管的特性。  请告诉我这些特性,或者推荐外部肖特基二极管来满足以下注释(2)的要求?  请注意,他们下载了 SPICE 模型,但似乎不支持二极管。

(2)输入端子由二极管固定在电源轨上。 超过电源滑轨时可旋转0.3 V 的输入信号必须限制为10 mA 或更低的电流。

此致,

川崎吉彦津

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoshikazu,

    没有简单的答案。 这取决于您打算将输入过载的时间,时间和频率。 在最简单的情况下,1k 电阻器将达到10V 的过电压。 对于电压高达10V 的电压,如果电压高于或低于电源电压轨,则1k 电阻器会将电流限制为10V / 1k = 10mA。 请记住,电源电压调节器必须能够吸收此电流,而不会使电源电压上升到危险水平。 最后,必须添加一台从电源电压轨到信号接地的电视,将过流分流到信号接地。

    您可以增加电流限制电阻器。 但不要忽视 TLV3603的输入偏置电流及其在电流限制电阻器上的压降。 5µA 乘以1k 给出的5mV 与 TLV3603的输入偏移电压的范围相同。 将电流限制电阻器增加到更高的值也会增加该误差电压。

    将高速比较器的限流电阻器增加太多可能不是一个好主意的另一个原因是,限流电阻器与输入电容和杂散电容组成一个低通滤波器,最终导致 TLV3603减速。

    另一个选项(例如,在正常操作过程中,当输入反复过载时)是添加外部保护二极管,如下所示:

    R1限制通过保护二极管的电流,R2限制进入比较器的电流。 由于二极管夹紧,只有一小部分电流流经 R2,而大多数电流流经保护二极管。 此方案允许相当小的电流限制电阻器,这样不会对比较器的速度产生太大的影响。 与此同时,流入比较国的电流严重有限。 同样,当电源电压轨无法通过保护二极管吸收电流时,应添加电视。

    仅从保护的角度看,限流电阻器应该是高电流。 然后,简单的电阻器可能足够使用,而不需要电视。 另一方面,仅从速度的角度看,电流限制电阻器应该较低。 因此,您必须做出妥协。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    川崎-桑

    感谢您的发帖。  

    和往常一样,凯的反应非常彻底,他提供了很好的建议。 请根据需要遵循他的建议。  

    感谢凯对论坛的持续支持。  

    卡盘