This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321:关于 LMV321IDCKR 的数据表问题

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1076611/lmv321-datasheet-question-on-lmv321idckr

部件号:LMV321

大家好,团队

正在研究最新版本的数据表“SLOS263X”中 LMV321IDCKR 的最高标记,并注意到这些信息(请参阅随附的屏幕截图)。 请帮助您验证这是否是打字错误?

谢谢你。

巴西,

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些信息是正确的。 LMV321IDCKR 由三个装配部位制成,它们使用不同的导联表面。 其中一个站点使用纯锡;该站点生产的设备也以 LMV321IDCKRG4的形式销售。

    (G4后缀不代表任何内容;请参阅 [FAQ]逻辑设备的部件号为何具有 E4/G4后缀?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯,你好,

    你好,

    感谢您关注并分享信息。 我还有一个关于 E4/G4后缀的问题,我从 TI 网站上获得了有关铅涂层的信息。

    E4下列出的铅涂层材料不包括 TIN (E3)。 如果 TIN FINISH 也以  LMV321IDCKRG4的形式销售,这是否会很奇怪?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “E4”和“G4”是不同的。 我本以为 G4比 E4更严格,但情况显然不是这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯,你好,

    感谢您提供的信息。