This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6482:LMC6482AIM 铅涂层/球材料 SnPb

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1078996/lmc6482-lmc6482aim-lead-finish-ball-material-snpb

部件号:LMC6482

您好,
由于  交货问题(含铅涂层/球材料 SnPb),客户必须使用 LMC6482AIM 而不是 LMC6482AIM/NOPB。 他是否需要处理焊料流/生产中的任何问题?是否有纯 SN 需要更高温度的焊料流。

此致,霍尔格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,没有问题。 添加的导联可防止锡触须,但不会影响可焊接性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,HS,  

     他是否需要处理焊料流/生产中的任何问题?是否有纯 SN 需要更高温度的焊料流。

    克莱门斯指出,SnPb 接口将与无铅焊料兼容(无焊接问题),无铅焊料由 Sn,Ag,Cu,Bi,In, 锌,SB 和其他痕量金属,这是一种合金。  

    如果您还有其他问题,请告诉我们。  

    最佳

    雷蒙德