This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B:LM2903BQDDFRQ1比较器

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: LM211-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1076646/lm2903b-lm2903bqddfrq1-comparator

部件号:LM2903B
“线程:LM211-Q1测试”中讨论的其它部件

您好 TI,

我正在尝试使用 LM2903BQDDFRQ1设计一个比较器电路,用于检测过压和过电流。 HAL 传感器(交流)的输出电压被馈送到比较器,如果超出范围,则应通知控制器采取措施。

HAL 传感器测量应用作电源墙的逆变器的输出(额定电压为110V)。  

如果感应到的电压在范围内( -4.8 < Vsense <+4.8),则输出被拉至5V,否则它将开始在5V 至1V 之间切换(因为它是交流信号)(来自电阻器分压器)。   但是,控制器需要一个稳定的逻辑电平来检测过电压,无论是逻辑电平过低还是过高。 我如何才能达到这一坚实的逻辑水平并避免混淆?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我所得到的几乎是为了避免切换而需要的输出  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mamzi,

    此应用的理想设备是 LM211-Q1 -设计用于在分体式电源上运行,但输出一个 TTL 兼容(0至5V)信号(集电极开路输出)。 这样可以消除输出上的分隔符。

    通常,我们不建议在输出中添加电容器,但如果可以添加一个时间恒定足够长的电容器,以便在两次循环之间保持低输出。

    要在电路中快速测试,请在输出和 V-之间添加一个电容器。 我还会添加一个300欧姆电阻器与电容器串联以限制放电电流。

    其想法是,在“正常”时间,输出电容器通过上拉电阻器和分压器电阻器为20V 充电。 当输出变低时,电容器将很快被输出变低(输出晶体管“短路”电容器变低)。 然后,电容器将输出保持在较低的水平,因为它通过电阻器缓慢充电一段,直到下一个周期输出再次变低。

    输出保持低电平的时间由电容器的 RC 时间常数以及直至5V 电源的所有串联电阻器决定。

    这还会增加启动时间延迟-因此请小心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保罗,

    非常感谢你的帮助

    我在输出上添加了一个盖 A 电阻器。 如果检测到电压/电流超出范围,输出将保持在1V 以下。 这很好。

    当感应到的信号几乎不超出范围时,电容自身去电的时间将非常有限, 因此,我无法将其保持在1V 以下。 为了避免我将电阻器的值降低,在去电荷路径上,从300欧姆降至50欧姆,您会在下图中看到结果。

    在去电过程中,100mA 的电流会流回比较器,每个运算放大器的输出为50mA。 您认为这种电流是否会损坏芯片内的输出晶体管,这些晶体管是开路集电极?  在数据表中,“短路吸收器电流”被指定为20mA (典型)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mamzi,

    我认为保罗的意思是这样的:

    e2e.ti.com/.../mamzi_5F00_lm2903.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mamzi,

    Kai 略有不同。 电容应跨输出和 V -,这样输出晶体管的低阻抗将直接短路电容器(电流受电阻器限制),从而产生最快的放电。 分压器还会降低“低”电压。

    我想您的方法同样有效,只放电5V,但这也增加了一些不一致性,因为现在在放电过程中会强调负电源和旁路电流上限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保罗,

    我同意凯提议的赛道比我的赛道好得多。 这样,我就可以使输出保持恒定的低电压。  

    我只是对他的原理图中的-15V 感到好奇。 连接到跳线的电池极性是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 他将 V2蓄电池设置为负15V (-15),这会将-15V 置于蓄电池的"正"侧,并在"-15V"节点上放置负电压。

    如果 V2设置为15 (+15V),则错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Paul。