This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO122:用于新型设计的 ISO122 SOIC 封装

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO122, ISO224, AMC1411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1078942/iso122-iso122-soic-package-for-new-design

部件号:ISO122
“线程”中讨论的其它部件: ISO224AMC1411

您好,

在数据表第20页中,ISO122 SOIC 软件包被标记为活动。 我想问一下,您是否仍建议将这款隔离放大器用于设计新的设计,其预期寿命周期和支持时间为15年。

此致

斯皮罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,斯皮罗斯

    ISO122现已有近30年历史!  您可以在 这一链接中找到我们关于零件寿命的政策。  如果您有兴趣,请查看 ISO224,这是一款较新的设备,其输入电压范围与 ISO122相似,但使用的封装较小,只需要单个高/低侧电源。  如果您需要 ISO122提供的间隙,您需要的另一个替代部件是 AMC1411。  AMC1411仅具有0-2V 输入范围,但提供14mm 的间隙。