This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:设计后问题

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3154, THS3217, THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1077200/ths3491-post-design-question

部件号:THS3491
线程中讨论的其他部件:DAC3154THS3217

您好,

我是根据这个论坛上提到的好主意设计后 DAC 放大器的。

此阶段的输入直接由电流输出 DAC3154驱动。

主板已启动并正在运行,似乎工作正常。

但我希望能对设计提供反馈。 我们将感谢您提出任何改进意见或建议,我将在下一轮讨论中加入这些建议。

谢谢

Davide2e.ti.com/.../dac_5F00_amp.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

     感谢您注意到迈克尔先前对该项目的建议。  

     另一层将审查设计。 与此同时,我自己也仔细研究了这个问题,还有一些问题:

    1. 您是否能够提供您的主板的布局? 如果您愿意,可以通过电子邮件将其私下分享给我们: s-jalaleddine@ti.com 
    2. 您是否希望在各个阶段之间添加更高级别的筛选条件? 您的频率范围是多少,它是否仍在100MHz 左右?
    3. 如果您需要应用电平转换或调整共模电压,我建议您在 THS3217上添加测试点/连接器至中间引脚和参考引脚。

     隔离电阻器和电源滤波的总体实施效果相当好。

    谢谢你,

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Sima

    我将私下给您发送布局(明天——从今天在家开始)。 您能看到 BRD 文件还是更喜欢 PDF?

    DAC 采样频率将是200MSPS 的绝对最大值。

    输出频率的范围为几 MHz 到50MHz。

    目前没有更高级别的过滤器。

    将考虑您对测试点的想法-谢谢。

    尽管我尽了最大努力来散热设备,但设备运行温度仍相当高。

    我可能会考虑移除源端接(50欧姆)并以较低的电压运行。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戴维,  

    对我来说看起来很好,我认为我们从未考虑过禁用 OPS,也没有为其设置外部电阻器。 在 OPA V+输入上添加750 RF 反馈和200电阻接地可能更安全。 我认为你们有地方为这些人服务,你们可以试着看看热量是否会下降——这不可能是一个问题,只是一件值得尝试的事情。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔

    我要试试。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    Sima 与我分享了您通过电子邮件发送的图像;我正在考虑哪些因素可能导致设备运行得如此热。  您能否确认 THS3491的输出电压范围?

    最佳

    阿历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    我最后购买了一个红外热测量工具,并为 THS3217 / THS3419读取了35-45。

    我想这是合理的,尽管它会让人感到很热。

    在某些阶段,我将粘上一个真正的热电偶并更准确地测量。

    另一方面,DAC 的运行速度大约为60 C。我认为,在下一个主板旋转时,DAC 的散热还有改进的余地。

    关于在 OPA V+周围添加750和200, 我可以在下一个旋转时执行此操作。

    Sima 提到的去耦合帽位于 PS 上,是的,它们与设备和电源的连接可以改进。

    THS3491的输出电压为0V (当然,除非我正在使用 DAC 采样)。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,大卫,你为什么不使用我们放入 THS3491的片上温度测量端口? 它显示在您的示意图中,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    我想你的问题最好的答案是“我刚刚仔细看了显而易见的事情”。

    使用感应我获得接线温度(0伏时的设备输出)约为45C。 (环境温度约为20)。

    我想我可以与这一起生活。

    感谢您指出这一点。

    大卫