This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3702:输入电容

Guru**** 2850670 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3702, OPA657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1078571/tlv3702-input-capacitance

部件号:TLV3702
“线程”中讨论的其它部件: OPA657

您好,

我们不会对信号链进行尽可能准确的建模。 您能否分享 TLV3702和 OPA657的输入电容?

谢谢,致以诚挚的问候!

安布罗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,安布罗瓦斯,

    数据表中给出了 OPA657的输入能力。 请参阅“输入阻抗”部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,安布罗瓦斯,

    感谢你的提问。 通常,TLV3702的输入电容小于10 pF。

    由于我认为这不是一个快速应用,如果 OPA657驱动比较器的输入,我建议在运算放大器输出和 TLV3702输入之间放置100 Ω 或1 kΩ 电阻器。  

    您是否在驱动 TLV3702的输入和 OPA657的输出?

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品系列(CMPS)

    此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要通告(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束