This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA137:是由 JFET 或 MOSFET 制成的输入级

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1078612/opa137-is-the-input-stage-made-from-jfets-or-mosfets

部件号:OPA137

产品描述指出这是一种 FET 技术,但有两种可能的 FET:MOSFET 和 JFET。  

请告知您的情况。  我喜欢该设备,但如果 是 JFET,我可能需要在我的 whacky 应用程序中应用特殊保护。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    OPA137的输入阶段被确认为 JFET。 如果您有任何其他问题,请告诉我们。

    此致,  

    布拉迪普·雅各布