This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:共模电压

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1078608/ina240-common-mode-voltage

部件号:INA240

您好,

你好。 我的客户正在使用 INA240。 请参阅下面他的问题以供参考。 非常感谢。

我对 INA240的错误分析工具有疑问。 应为“共模电压”选择什么值。 我认为这是一个工作要点。 这是我的错吗? 我不确定这种共模电压。 我认为这是分流器的压降。 但当前情况各不相同,该值在工具中是固定的。  在此工具中,VCM 是一个固定值。  我认为,共模电压将随流经分流电阻器的不同电流而变化。 这是真的吗?

此致,

雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线,

    公共模式是两个输入节点共享的电压。 这通常主要取决于您是感应在高侧还是低侧。 您提到的差压通常被称为 VSHUNT 或 VSENSE,但这是一个非常小的值。 因此,例如,如果您运行的应用程序的电源为24V (下图中的电源= Vcc),并且感应电压为50mV,则上部节点将看到24V, 下节点将显示23.95V,因此您可以将共模电压近似为24V。 低侧也是如此,但在这里,VCM 大约是 GND。 我包括了下图以帮助直观显示此图。  

    请告诉我这是否有意义。