This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI:POST 处理器已禁用

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1078286/tina-ti-post-processor-disabled

部件号:TINA-TI
“线程:INA826”中讨论的其它部件

您能解释为什么在运行交流分析后,我的模拟中会禁用后置处理器(变灰)。我的所有 TINA 文件都会出现这种情况。

我附上了一个示例文件和屏幕截图。

谢谢。

 e2e.ti.com/.../INA826_5F00_CMRR-02052021.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,托尼,

    这不是后处理器。 您将在此处找到后处理器:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,凯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TonyMCC,  

    感谢 Kai 回复了我们的询问。  

    如果您还有其他问题,请告诉我们。 我现在要结束这一个特定的会议。 如果您有其他问题,您仍可以重新打开该线程。  

    最佳

    雷蒙德