This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221-Q1:关于禁用信道和电源有效警报

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1077527/ina3221-q1-about-disable-channel-and-power-valid-alert

部件号:INA3221-Q1

您好,对 禁用信道和电源有效警报有一些疑问

该传感器有3个通道,我使用 其中2个通道(CH1, CH3)。

[Task1]传感器重置 (REG 0x00h, 第15位--> 1)

[task2]使用 配置寄存器禁用 CH2,

[任务3],我们将上限/下限(CH1, CH3)设置 在输入电压以下。

[task4] in2-针脚已连接到有效的导轨。   

问题1. 完成这4项任务后,“仍有效电源”警报输出仍然很低。 我需要做什么吗?

问题2.由于 CH2已被禁用, [任务4]是否有必要? 还是不呢?

谢谢你,

李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    问题1:步骤正确。 in2-应连接到通道1或3的输入插针(不清楚有效的导轨是什么)。  

    您用十六进制向 PV 寄存器写入了哪些值? 您希望电源有效范围的电压为多少(只是尝试确保写入所需的值)? 您是否将 PV 针脚向上拉至 VPU?  

    您能读取 通道的总线电压吗? 这是你所期望的吗?

    问题2:数据表中有一个段落详细说明了任务4的必要性。 可以在下面看到:

    此致,

    凯斯特伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有将 PV 针脚拉向 VPU 针脚,而只是用 拉紧阻抗的其他1.8V 电源电压,如下所示。 是否会导致任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lee,

    是的,您需要将 V 1.8V 连接到 VPU 引脚,以便正确偏置电源有效检测电路。 请参阅下图。

    如果您有任何其他问题,请回答

    此致,

    凯斯特伦斯