This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 差分放大器器器器件选择帮助

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF1208, LMH5401, DS42MB100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1077046/differential-amplifier-device-selection-help

线程中讨论的其他部件:TRF1208LMH5401DS42MB100

您好,

我正在寻找一个差分放大器,它可以用来监控高速 LVDS 并输出全摆幅信号。 差分对的信号速度为>=6Gbps。  

请您推荐合适的部件吗?

谢谢你

杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason 您好,TRF1208可以支持>6GHz 差分信号。 这是一个合适的设备吗? 否则,您能告诉我们所需放大器的振幅和应用情况吗? 此致,肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean,

    在此应用中,我需要一个零件,该零件将接受输入上的差分对,而该零件将输出两个输入的差值。 设备的输入需要高阻抗,以避免对差分信号造成伤害。 目的是切断信号并将输出馈入降噪探测器电路。 您是否仍然认为 TRF1208是您的选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

     感谢您提供更多信息。 最后,我不太熟悉这些专门的射频放大器。 TRF1208看起来是专门针对单端差分的,但很快我们的射频团队会向您确认。  

      我还 建议研究 LMH5401。 它是8GHz 部件,具有高输入阻抗的完全差动(输入和输出差动)。

    谢谢你,

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason,如果信号可以是交流耦合,那么 TRF1208可能是此应用的更好的组成部分,因为它的带宽比 LMH5401高。 TRF1208也可以作为差动到差动放大器连接,因为它在内部是差动到差动放大器。 您正在寻找比较输出还是 SE? 两个电流都有差动输出。 如果需要 SE 输出,可以终止一个输出并使用另一个输出,但对信号摆动和失真性能有一定的影响。

    在缓冲输入处提供高阻抗可能不明智,因为它可能导致反射并干扰主路径。 电阻衰减可以放置在缓冲器前面,从而提供正确的端接。

    还有 DS42MB100 - 4.25Gbps LVDS TX/RX 芯片,可以满足您的应用需求。 这具有内部100欧姆端接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anilkv,

    我正在寻找单端输出。输入信号可以是交流耦合。 DS42MB100非常有趣,但我需要支持更高的数据速率。 我将在 PSpice 中使用 TRF1208并报告。 感谢你的帮助!