This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA185:重新分级精度问题。

Guru**** 2390320 points
Other Parts Discussed in Thread: INA185
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1077764/ina185-regrading-accuracy-issue

部件号:INA185
“线程:测试”中讨论的其它部件,
尊敬的马阿姆先生:
我们在通用 板上构建了 INA185A3IDRLR 电流感应放大器的原型电路,用于设计测试和验证。
我们设计 此电路以在低侧传感配置中工作,这是因为  我们构建了测试设置并在不同的电流上测试了它。 我们观察到高电流存在一些与准确度相关的问题。
下面提到的是我们的设置规范。
  1. INA185A3IDRLR
  2. 1Mohm 电流感应 电阻器。
  3. 用于 INA185A3IDRLR 的3V3输入电源。
  4. 测量的电流范围为1至20安培。
我们将此 INA185A3IDRLR 与低侧配置的感应电阻器相连,并测量 了 INA185的输出。
对于较低电流,可以观察   到测量值与计算值之间存在微小差异,但随着 电流的增加,被精益和被钙化值之间的差异也在增加。
例如:
源编号 设置电流(A) 测得的输出电压(V)   理论上计算的输出电压(V) 差异(V)
1. 1. 0.105. 0.100 0.005
2. 17. 1.811. 1.700 0.111
我们使用 “Imax X Rsense X 增益< VSP-Vref”公式进行理论计算。
VSP 为3.3V,而参考电压为0 ,因为我们使用低压端配置进行连接。
如果我们看到这些读数 ,我们发现,对于17A ,它给了我大约1 A 的误差。
为了获得更详细的视图,我将附上我们的测试设置方框图和不同电流的完整测试读数。
请仔细观察,并告诉我们可以采取哪些措施来提高高电流的准确度。
谢谢,此致,
Hrishikesh Kamble
Acevin 解决方案
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hrishikesh 您好,

    我强烈建议使用支持4线连接的四端分流器。 请参阅数据表第10.1节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    正如凯所提到的,这很可能是一个系统问题,而不是仅仅是一个电流感应放大器问题。

    具体而言,输出电压的增量似乎被增益误差控制。 请参阅电子表格中最后两列,其中计算增益误差和输出百分比误差。 正如您所见,这两 条线几乎完美无缺。

    我建议也测量输入差分电压,并使用它来划分输出电压。 我认为您的准确度会有所提高。

    此致,Guange2e.ti.com/.../New_5F00_Current-Sense-amplifier-test-result-_5F00_withGE.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好广周,

    感谢你的回复。

    根据您的建议,我们进行了测试,并附上了测试报告供您参考。

    我们将输出电压与差压分开,Excel 表格中提到了读数。

    谢谢  

    赫里什基什·克莱姆

    e2e.ti.com/.../Readings.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您进行额外测量。 如您所见,INA185输出/输入精确为~100。 6%的输出错误(与理想电流和理想分流电阻的产品相比)是由于差分输入电压与 理想电压相差6%。

    此错误可能来自电子负载或分流电阻器(和相关接线),或两者。 我将重点检查真正的电流值和有效的分流电阻。 对两者进行校准将提高系统的准确性。

    此致,光

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hrishikesh 您好,

    您的值过高6%意味着分流电阻过高6%。 这种差异的原因很可能是分流焊接的额外阻力。 这就是为什么当分流电阻与焊接电阻处于相同范围时,强烈建议使用四端分流器,就像在您的情况下:

    将运行到负载和电源接地的电线连接到四个端子分流器上方的过胖端子,并将 INA185的输入引脚连接到四个端子分流器上方的两个小端子。 不要混淆不同的端子,也不要进行任何互连,因为这会破坏性能。

    正确连接后,微型接线端子看不到脂肪端子处焊索处的压降