This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2607-Q1:电压随动稳定性和动态范围

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2607-Q1, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1078125/opa2607-q1-voltage-follower-stability-and-dynamic-range

部件号:OPA2607-Q1
“线程: TINA-TI”中讨论的其它部件

我计划使用 OPA2607-Q1作为电压随动器。  

显然,在注入0到5V 的信号后,OPAMP 将饱和到大约4V。 为什么不能将此光放大器配置为电压随动器?

此外,还使用 TINA 检查了它的稳定性,它显示在该配置中相位边界低于0º。 是否有可添加的电容器来提高稳定性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡,你好,

    如果不看原理图,很难说出任何有用的信息  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan,

     感谢您使用 TINA-TI。 您是否还能共享 TINA-TI 文件?

    谢谢你,
    Sima