This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA615:OPA615

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA615, OPA860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1077211/opa615-opa615

部件号:OPA615
“线程”中讨论的其它部件: OPA860

您好,

在配有 OPA615的峰值探测器中,它在 C_HOLD 引脚处使用 BAT17肖特基二极管。 这些二极管有什么特殊原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,因为它的超低接点电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,克拉斯69。 在我的电路中,我有10ns 脉冲,其幅度因 AGC_In 信号的上升和下降时间而异。 有了这些信号,我想测量信号的峰值(AGC_OUT)。 我的频率为20kHz。我的电路低于。

    我的电路中是否有任何错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好,

    您能展示脉冲的外观吗? 您有范围图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这 是反向信号。我们将使用此信号的反向信号作为 AGC_In。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好,

    可能起作用:

    e2e.ti.com/.../user_5F00_opa615.TSC

    模拟显示了多个输入信号振幅的性能。

    小信号性能:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,凯。 如图所示,脉冲宽度约为170ns。 这是最小脉冲宽度还是可以应用10ns 脉冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA615不太适合10ns 脉冲:

    但 OPA860可以做到:

    e2e.ti.com/.../user_5F00_opa860.TSC

    在任何情况下,使用此类快速脉冲时,峰值与振幅线性将会降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您使用 OPA860电路。 这对我来说更好。 您的设计是否需要一个或两个 OPA860?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最后一个我不知道在 TINA 处进行多输出的问题(100mV,200mV 等),你能不能写我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好,

    金刚石晶体管和缓冲器都位于一个 OPA860芯片中。 因此,您只需要一个 OPA860。

    要获得多个输出,请转至“分析”,“选择控制对象”,用鼠标左键单击要更改的组件,然后选择要更改的参数:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Kai