This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221-Q1:INA3221-AIRGVR,在发出 PV 警报时它是否排除禁用信道的值?

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1077492/ina3221-q1-ina3221-airgvr-does-it-exclude-disabled-channel-s-value-when-making-pv-alert

部件号:INA3221-Q1

有线信道的总线和分流电压是否被视为0伏?

或者完全排除在每次计算之外?[ex]功率有效警报, 严重警报,汇总警报]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,价值工程师,

    如果通过配置寄存器禁用任何通道,设备的内部 ADC 将停止测量该通道。 因此,测量寄存器将保留上次测量的值,然后再将其禁用。 您不必担心 任何已禁用信道的严重或警告警报,因为默认情况下,警报限制设置为最大全范围,因此实际上已禁用。  

    由于设备被编程为使用默认设置通电,以测量 分流和总线电压连续模式下的所有三个通道,并且 PV_UPPER LIMIT (寄存器2710h)设置为10V, 然后,设备可能会在主机 MCU/处理器将电源设置为所需设置之前确定电源有效状态。 对设备进行编程以禁用信道后,PV 状态将保持不变,因为没有新的传入 VBUS 数据来刷新状态。 因此,当其中一个通道被禁用时,您无法信任 PV 状态,除非您正在连接(从未使用的通道)到已使用的通道中。 有关数据表中的 PV 状态信息,请参见下文。

    最后,对于求和警报,此值(寄存器0dh)仅是掩码/启用寄存器(0Fh 位14-12)中所选通道的求和。 因此,例如,如果您在配置寄存器中禁用了通道2测量,那么您还需要在掩码/启用寄存器(位13 = 0)中禁用通道2,位14 (Ch1)和12 (Ch3)设置为1 (启用)。

    希望这一切都有意义。 回帖以回答任何其他问题。

    最佳

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢……非常有帮助:)