This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4531:请求 IBIS 模块

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4531, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1077560/ths4531-requesting-for-ibis-module

部件号:THS4531
“线程:测试”中讨论的其它部件,
  我们在设计中使用 THS4531IDR 差分放大器。 我们需要 THS4531IDR 的 IBIS 模块。
您请求的型号的设备名称 THS4531IDR (IBIS 模型)
项目详细信息:描述您将如何使用该模型。 我们需要对 PCB 零件中的高速通信进行信号完整性测试。 我们正在使用 TI 的 THS4531IDR 差分放大器,我们需要 IBIS 模型。

请您向我们分享所需文件。
谢谢你,
阿姆鲁斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿姆鲁思,

     不幸 的是,我们没有 THS4531的 IBIS 模型;因为该设备上没有数字 IO。 如果您想了解具有设备输入/输出特性的整个系统如何与 PCB 寄生反应,我 建议使用 位于该链接的 TINA-TI 模型或 TI 模型的 PSpice。 这些模型与设备功能密切相关,您可以在模拟中添加输入/输出阻抗特征并导入其他 Spice 模型。  

      此外,我们还在 该链接 及其 用户指南中提供了一个适用于该设备的 EVM。 我们建议遵循布局以获得最佳效果。 我已将 Gerber 文件附在下面。

    e2e.ti.com/.../4628.6528462C.zip

    谢谢你,
    Sima