This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP2012QML-SP:存在差分输入二极管

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP2012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1077813/lmp2012qml-sp-presence-of-differential-input-diodes

部件号:LMP2012QML-SP
“线程:LMP2012”中讨论的其他部件

大家好,

我想知道 LMP2012的输入是否在反相和非反相输入之间连接了一些差分二极管。

数据表中没有简化的原理图,无论是全电路还是输入接口,都无法提供深入的见解。

请提前感谢。

尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼古拉

    大多数低电压 CMOS 运算放大器(如 LMP2012)不需要背对背输入保护二极管-例外:一些零漂移放大器具有寄生二极管作为前端开关的一部分。  尽管数据表中没有简化的原理图,但您可以通过查看显示允许的差分输入电压+/-电源电压的绝对最大额定值表(见下文)来确认 LMP2012没有这些二极管。