This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 单位增益缓冲器和电容负载-哪个运算放大器处理得很好?

Guru**** 2867060 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA350, OPA392, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1076951/unity-gain-buffer-and-capacitive-load---which-opamps-handle-it-well

“线程”中讨论的其它部件:OPA350OPA392TINA-TI测试

我所使用的设计需要一个简单的 G=1 DAC (最大3V)缓冲器/电压跟随器。
  µF 的挑战是缓冲区需要能够驱动电容负载,理想情况下最大可达0.5 ̊ C (可能要低得多),因此 稳定性非常重要。
使用 Riso 的简单解决方案不是首选解决方案 -增加 Zo,这必须保持在较低的水平,从而导致电压降。  使用双反馈回路的解决方案也不是首选-必须针对恒定的已知电容进行优化。
迄今为止我找到的最佳选择:

  • LM8261- 无限电容负载,但 VOS 相对较高0.7mV (典型值),7mV (最大值)
  • OPA202 - 25nF Cl (最大)VOS 0.2mV (最大),导轨的高输出摆动~1V -仅限 VS=36V, VS=5V 可能 更高(根据 TINA 型号为1.5V)

除了添加其他组件外,我还应该考虑其他已知选项吗? 例如,如下所示

资料来源: Mark Fortunato 的应用手册5597

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    搜索功能中的一个功能复选框是“高负载驱动器”:
    ti.com/amplifier-circuit/op-amps/products.html#p480=1;1&p2192=High 加载驱动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个运算放大器能够 在缓冲器配置微法拉负载下直接驱动,是 OPA350 -参见下文。

    另外,请参见以下链接:  

    e2e.ti.com/.../opa350-capacitive-loading-with-intent-to-filter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢马雷克,OPA350将是一个很好的选择。 唯一的缺点:没有流行的 SOT-23/SC-70封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tomasz,

    [引用 userid="510728" url="~ë/support/Amplers-group/Amplers/f/Amplers-forum/1076951/unity-gum-buffer-and -potherit-load--which -opams- hand-it-it-well’] 使用双反馈电容回路的解决方案也不是首选-必须针对恒定电容进行优化。[/quot]

    这比听起来的问题要小,如果负载电容的差异很大,这可能只是一个问题。 但是,如果在缓冲区的外置处添加一个大于不同负载电容的虚拟负载电容,则双反馈可以很好地发挥作用。 最常使用的缓冲区就是这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomasz,

    如果您绝对需要 SOT-23-5或 SC-70-5封装,我们新的 OPA392可能是您的最佳选择-请参见下文。

    通过按照 Kai 的建议优化模拟1uF 电容的双反馈补偿,您将确保外部电容 Cexternal 从零到1uF 的稳定性-参见下文。  

    外部= 0

    瞬态小信号模拟可确认稳定运行-参见下文

    外部= 1nF

    外部= 10nF

    外部= 100nF

    外部= 1uF

    下面我附上了 TINA-TI 原理图,以方便您使用。

    e2e.ti.com/.../Tomasz-OPA392-AC-Stability.TSC

    e2e.ti.com/.../Tomasz-OPA392-Transient-Stability.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马雷克和凯,好的方面是,我 以前没有使用过双反馈模式。 毕竟,至少 在一个案例中,只添加三个组件可能更有意义-我刚刚在 GitHub (多功能 Power 微型控制器)上发布的一个测试/有趣项目。 这种方法将允许更大的灵活性-在组件可用性有限的时候,这是一个不可低估的因素。
    在我目前正在进行的另一个项目中,OPA350将成为 人们所熟知的 CL 的发展之路。
    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomasz,

    Cieszę się   ,że mogliśmy pomóc i dziękuje za używanie w swojaj publikacji 德州仪器(TI) części。 波沃德辛尼亚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。