This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331-Q1:输出引脚电容信息

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: TL331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1077470/tl331-q1-out-pin-capacitance-info

部件号:TL331-Q1
“线程:TL331”中讨论的其它部件

我的客户想知道 TL331QDBVRQ1输出引脚上的设备电容是什么(标称值和最坏情况值)。    例如,当5V 上拉轨打开且比较器处于逻辑低态时,外部上拉电阻器需要在输出引脚上充电的内部电容是多少?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,艾伦,

    TL331的输出电容约为4.5 pF,输出电压高。  

    这不是一个特征参数,因此我们没有即时数据。  

    我希望这能有所帮助。

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品系列(CMPS)

    此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要通告(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束