This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:具有 MOSFET 的电压到电流(V-I)转换器电路

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1077329/tlv9062-voltage-to-current-v-i-converter-circuit-with-mosfet

部件号:TLV9062

您好,

我已经阅读了 SBOA327A 的文章,并对电路有一些疑问。

1.如何选择 R1,C1和 R2的值? 例如,如果我选择不同的运算放大器,我可以使用相同的值吗?

2. Ichange R2=0 ohm 是否可以将 R3直接连接到运算放大器的反相输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Justifice,

    R1与 MOSFET 的栅极源电容相结合,会导致不稳定的相位延迟侵蚀 OPAMP 的相位边界。 R2和 C1提供了相位导联补偿并再次恢复相位差。 因此,在大多数情况下,不能忽略 R2。 当您计划修改电路时,需要执行相位稳定性分析。 我们可以为您提供帮助。

    您能展示您的示意图吗?