This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5056A:SMBus 接口

Guru**** 2984700 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1076488/lm5056a-smbus-interface

部件号:LM5056A
“线程”中讨论的其它部件:TCA9406

您好,

客户正在设计一款具有用于 SMBus 的3.3V 微接口的新设备。

SMBus 针脚是 漏极开路还是推挽式?  客户不确定他们是否可以 直接将微控制器的3.3V 逻辑电平与简单的上拉电阻器连接到3.3V,或者是否需要更优雅的转换方案,例如 TCA9406。

请提前感谢。

此致,
五月纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SMBus I²C 信号开路漏极。

    您为什么认为您需要翻译? 您提到的所有电压都是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maynard,

    我同意克莱门斯的说法。  只需确保您不超过绝对最大评级。