This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:LM2904PWR-JF 和 LM2904PWR 之间的差异

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1076863/lm2904-difference-between-lm2904pwr-jf-and-lm2904pwr

部件号:LM2904

您好,

在下面的 URL 中,有一个描述:“JF 模型是仅限日本地区的设备。”

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/927089/lm2904-lm2904pwrg4-jf?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM2904PWRG4-JF%25E3%2580%2580LM2904PWRG4#

这是否意味着它只在日本发行? 还是指日本制造的产品?

此外,如果功能不同,请告诉我。

我的客户正在考虑使用 LM2904PWR-JF 更换 LM2904PWR。

谢谢,

科基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是同一个芯片;唯一的区别是数据表的语言。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koki-San,

    它仅在日本发行。 JF 通常在某些单位增益电路中具有较低的电源电流和较少的相位裕度。 零件号具有特定的硅芯片版本。 我建议改为 LM2904BIWR。 它比 JF 更稳定,并且具有更好的汇电流。