This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7708:波形输出异常

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1076833/lmp7708-abnormal-waveform-output

部件号:LMP7708

尊敬的:

我于1/26通过 Mouser 购买了下面的部件,发现了一个故障问题。

LMP7708MAX/NOPB / 16ea  
尽管我是通过 Mouser 购买的,但由于他们的内部系统,他们无法直接帮助解决这一问题。
因此,Mouser 建议我需要 TI 确认,更换产品存在技术缺陷。  
请参阅以下故障症状。
 
波形只是通过将电流作为单个项目流动而形成。  
 当输入缓冲区电流(去除噪音)时,应发出相同的波形,但不会发出。
第一张图片:波形输入1.2V  
第二个坑:波形输入2V

请检查是否是技术问题,然后我会要求与 Mouser 交换意见。
谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,凯利,

    您能显示示意图吗?

    您是否注意到 LMP7708是一款解压的 OPAMP,需要10倍的最小增益?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来确实是在缓冲区配置中使用 LMP7708,但正如凯 所说 ,为了保持稳定,此运算放大器需要更高的闭环增益。

    为了稳定的解压运算放大器,您必须增加闭环增益 Gmin,使其以 f2或更低频率通过 AOL。 如果是 LMP7708,建议最小增益为10或更高-参见下文。