This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858:切换设备

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1076755/opa858-switching-device

部件号:OPA858

你(们)好。

我计划使用 OPA858作为 TIA 来测量未知设备(LCR)。 最大频率范围为10MHz。每个测量范围将有一个放大器。

在最差的情况下(100kOhm RF),我的平频性能很好,但当我添加几个光子来关闭放大器时,它会显著降低。

我选择的交换机是我能找到的最低 R*C 产品之一。 那么,怎么可能呢? 是否有更好的选择来执行此功能? 我已经尝试了一些效果更差的 mux。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,PAB,

    OPA858是一种已解压的 OPAMP,需要最小增益系数7。

    凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请仔细阅读。 运算放大器的工作方式就像一种魅力,仿真结果证明了这一点。

    我的问题是,这种方法是否是打开和关闭它的最佳方法,因为性能会下降很多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许这是模拟器中的一个错误,但即使增益系数低于7,电路也是稳定的,没有外部补偿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,PAB,

    相位边界为0°,理想的1M 电阻器和电路不稳定:

    但由于实数为1M 的电阻器显示了一些寄生并行电容,您可能很幸运:

    e2e.ti.com/.../pab_5F00_opa858.TSC

    尽管如此,您所做的是有风险的,因为 OPA858旨在与100欧姆范围内的反馈电阻器配合使用。 被测设备上增加的最不复杂阻抗可能会完全破坏电路的稳定性。

    凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好。 非常感谢你的帮助。 问候!

    PAB