This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2171:用于提高 opa2171输出的推挽式工位输出的输出失真

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6321, OPA2171, OPA551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1076583/opa2171-output-distortion-in-the-push-pull-stage-output-used-to-boost-opa2171-output

部件号:OPA2171
“线程:测试”, “OPA551”, “LMH6321”中讨论的其它部件

您好 TI 技术支持团队,

我的目标是设计一条用于测试蓄电池等的电路。 该电路将应用+/-5V,并能够向负载/电池提供+/-100mA (充电/放电)。 我计划使用 OPA2171,并使用推挽式阶段提高其电流。 我阅读了 TI 的一些应用说明和数据表,并决定使用 OPA551数据表(图30)中提到的方法来提高 opa2171的输出。 我以前使用过 LMH6321高速缓冲器,但现在我正在搜索一些离散设计,并决定使用推挽式舞台。 我将模拟设置附加到此线程。 我有以下问题。

1.我在 PushPull 输出中看到一些变形和夹紧。 我希望它们达到-5或+5V,但会发生夹紧和变形。 请您评论变形的可能原因以及如何消除变形?

据我所知,R1 (模拟文件中的运算放大器输出和 PushPull 输出之间的电阻器)用于电流限制。 如何计算适当的电阻值以限制电路输出电流? 这一限制不一定准确,例如,限制在120-130mA 对我来说也足够了?

3.您是否可以为改进运算放大器+升压阶段提出其他建议?

感谢你的帮助,

此致,

艾哈迈德

e2e.ti.com/.../OpampOutBooster.TSC