This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321:原理图审查和输出错误

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1076487/lmv321-schematic-review-and-output-error

部件号:LMV321
“线程:测试”中讨论的其它部件

尊敬的团队:  

请查看以下示意图和波形。  

增益:0.00195 V/V

-Vpeak (交流):535 V  

-直流偏移:2.5V  

因此,我预期输出为1.4835 ~ 3.5165,但测试结果为0.42~4.58。 似乎增益为0.0039而不是0.00195。

请查看并告诉我您对原理图/波形的看法以及我所遗漏的内容。

谢谢你。