This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324-N:如何查找 IC 发生故障的原因

Guru**** 1190920 points
Other Parts Discussed in Thread: LM324-N
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1080327/lm324-n-how-to-find-why-an-ic-failed

部件号:LM324-N

这听起来可能是荒谬的。 当 IC 发生故障时,是否有办法找到故障的原因?  例如: 由于输入电压过压(inv /非 inv)而失败,  由于电源电压过压而失败,由于电源引脚的极性反接等原因而失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果两个针脚永久短路,您可能会推断这些针脚之间存在过电压。 但这种症状并不总是出现。 在一般情况下,你必须看一下死亡,即使这样也可能没有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安纳德,你好!

    你为什么要问? 发生什么事了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它与上一个线程相关。 我正在尝试证明 IC 由于电源针脚处的电压过高而出现故障。 我有一些 IC 出现故障。 它们闻起来像烧焦了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安南,你好!  

    我们有一个 TI Precision 实验室系列,以下 是链接。  

    祝你一切顺利,
    卡罗来纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安纳德,你好!

    您可以尝试通过在电源电压引脚处过压来故意破坏其他 LM324-N。 但是,您的 LM324-N 候选人应与受损候选人处于同一个电路中。 然后,在引脚之间执行仔细的阻抗测量。 你能看到任何相似之处吗?

    另一种方法是打开所有这些运算放大器的封装并查找模具的损坏。 同样,你能看到任何相似之处吗?

    凯   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安纳德,你好!

    您是否成功?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    我还没有花时间来讨论这个问题。 但当我在工作中有空闲时间时,我会这样做。 我一定会更新结果或提出更多问题