This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV7271:驱动5V/0.25A 负载

Guru**** 2766435 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV7271

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1082036/lmv7271-to-drive-5v-0-25a-load

部件号:LMV7271

各位专家:

你好。

客户正在考虑使用 LMV7271 SMD 驱动5V 直流250mA 负载,但不确定这是不是正确的部件。

您是否有任何建议/电路实施来推动这种电流的增加?  

感谢您的指导。

此致,
阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie,

    您确切需要什么? LMV7271的输出缓冲区? 请详细说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie,

    感谢您的发帖。 正如 Kai 所指出的,您是否需要一个比较器来输出250mA 的电流?

    如果是这种情况,我认为输出缓冲区是使用 LMV7271执行此操作的最佳方法。  

    我希望您也能提供更多的设计细节。 输入信号电压级别,频率,形状等是什么  

    比较器的电源电压是否也是5V? 我希望你确认。  

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品系列(CMPS)

    此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要通告(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kai/Joe,

    两天前,我实际上已经向客户提出了这一问题,要求他们实施设计,但直到现在,他们仍然没有提供任何意见。

    我认为客户正在使用它作为比较器。

    感谢您的指导,我收到客户的反馈后,将立即更新此帖子。

    此致,
    阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie,

    感谢您提供最新信息。 我将等待您的客户的意见。

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品系列(CMPS)

    此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要通告(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie

    感谢您使用该论坛。  您是否能够收到回复或是否需要其他支持?  如果您需要更多时间,但希望在解决问题后联系我们,我们可以保持开放状态。

    谢谢,查克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie

    我们尚未收到有关此帖子的任何新信息,将关闭该帖子。  如果您需要更多支持,请随时回复或打开新帖子。

    卡盘