This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6505:频率上的输出阻抗

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6505, LMH6504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1082064/lmh6505-output-impedance-over-frequency

部件号:LMH6505
线程中讨论的其他部件: LMH6504

LMH6505数据表指定了直流(0.12欧姆)的输出阻抗 ,而传输线路匹配部分则指定此输出阻抗随频率增加,但不包含任何图解,显示此输出阻抗随频率变化的情况。

我对低于25MHz 的频率感兴趣。

谢谢,

妮可

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lin,

    参见 LMH6504数据表的图38。

    LMH6504和 LMH6505似乎非常相似。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nicole,

    考虑 LMH650x 系列器件的输出阻抗时,请使用 LMH6504数据表。  如 Kai 所述,请参考图38了解输出阻抗。

    请注意,LMH650x 型号(包括 LMH6505的 PSPICE 型号)不支持输出阻抗模拟。

    最佳

    阿历克