This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7011:TLV7011DCKR 的替代解决方案

Guru**** 2576815 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV7239, TLV7011, TLV3201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1081214/tlv7011-alternative-solution-to-tlv7011dckr

部件号:TLV7011
“线程”中讨论的其它部件:LMV7239TLV3201

尊敬的 e2e 团队:

我的客户正在使用 TLV7011DCKR,但没有库存。

他希望评估另一种具有以下特点的解决方案(库存为~1k / 2k 件):

  1. VCC (有效)= 3,3V (如果1,8÷5V 电压更好)
  2. 单通道
  3. 输出类型:推挽式
  4. 传播延迟:TPHL,TPLH <= 260;310N (超速100mV)
  5. VIO (偏移)<= 8mV
  6. VO:   Swing High max= Vcc- 0.3V ; Swing Low max< 0.3V
  7. SOT23-5  o  SC-70封装(更好)

您能提出任何解决方案吗?

谢谢,

乔治亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giorgia,

    最接近的引入替换将是 LMV7239。 它具有相同的引脚输出,可用于 SOT-23和 SC-70。

    它的速度更快,因此电源电流增加了 x10,并且没有更新的 TLV7011的 POR 和其他增强功能。

    该网站展示了大量的 SOT-23,而 SC-70预计本周将会出现这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,保罗,

    与 TLV7011相比,LMV7239对客户而言太贵。

    您是否想到了其他想法?

    谢谢,

    乔治亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Giorgia,

    很抱歉,屏幕移动了,我意外地点击了“已解决”。 您可能会收到虚假的通知。

    这是一种新设计吗? 还是 P2P 替代产品?

    只有 TLV7011才能在1.8V 条件下满足上述要求。 由于这是一款采用经济高效流程的较新设备,因此其成本要比旧设备低。 其他选项包括速度更快的设备和成本更高的设备。

    在5V (2.7V 最小值)时,您可以尝试使用 TLV3201。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔治亚

    我们一段时间内没有收到有关此帖子的回复,因此我们将关闭该帖子。  如果您需要进一步支持,请回复或打开新帖子。  感谢您使用 E2E 论坛。

    卡盘