This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B-Q1:LM2903的总功耗

Guru**** 2510755 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1081964/lm2903b-q1-total-power-consumption-of-lm2903

部件号:LM2903B-Q1
“线程:TINA-TI”中讨论的其它部件

大家好,我正在使用 LM2903BQ1作为比较器。 在反相输入上,我的恒定电压为9,5V,并将 PWM 信号(1.7千赫,占空比50%)与最大值为14伏的脉冲宽度调制信号进行比较。 我的计算值是5,2伏和7,5伏伴有散热的阈值。 我使用了一个5V 的5K 上拉电阻器,以向 I µC ² C 的 ADC 供电。

您能告诉我如何测量总功耗吗? 切换输出是否会影响总功耗?

巴西

优素福  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yusuf,

    我将运行 TINA-TI 模拟。

    您能显示示意图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yusuf,

    我同意凯。 请您分享您的示意图,以便我们可以帮助您解决问题吗?

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品系列(CMPS)

    此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要通告(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yusuf,

    我已经有很长时间没有听到你的反馈了。 请在本周结束前回复,否则我将关闭此主题。

    此致,

    应用工程师

    线性放大器业务单元|比较器产品系列(CMPS)

    此信函和任何相关信函中的所有信息均按“原样”和“带有所有故障”提供,并受 TI 重要通告(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)约束

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    我用 LTSPICE 模拟,结果似乎还可以。 非常感谢您的 Qucik 支持。

    巴西

    优素福