This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4187:闭环增益

Guru**** 2815795 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA187, OPA4187, OPA387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1081772/opa4187-closed-loop-gain

部件号:OPA4187
“线程”中讨论的其它部件:OPA187OPA387

我对 OPA4187IPWR 的闭环增益有疑问。
请参阅随附的文件。

e2e.ti.com/.../6082.OPA4187IPWR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hiroyuki - San,

    这是电路时间域响应,其中输出电压大约为260.17mV,电路增益为-260.17/40=-6.5V/V

    10nF 电容器在8kHz 时的阻抗为1/SC = 1989.5Ω Ω。 如果没有电容器耦合,增益为-36.36 V/V 或31.21dB。 随着频率的增加,电路增益也在增加,因为电容器的阻抗正在下降。 在8kHz 时,增益为16.197dB 或6.454 V/V,这与上述瞬态模拟一致。  

    如果我正确理解了您的查询,您希望 Vout 在8kHz 时为31.2dB。 在这种情况下,您必须降低电容耦合的值。 您可能会接近它,但它的值不是31.22dB。 原因是 OPA187已开始在8kHz 下衰减增益。 如果您想要精确达到31.22dB,则必须在相同配置下获得稍高的 BW 运算放大器。  

    随附的是上述模拟。 如果您还有其他问题,请告诉我们。  

    e2e.ti.com/.../OPA4187-E2E-03032022.TSC

    最佳

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有另一个关于相关示意图的问题。
    请参阅随附的文件。

    e2e.ti.com/.../OPA4187IPWR_5F00_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我设计了 OPA4187IWR_2原理图的 PCB。
    现在 U1和 U2是 ADA4522-4ARUZ。
    但是,PCB 没有良好的温度特性。
    因此,我想通过用 OPA4187IPWR 替换 U1和 U2来提高温度特性。
    但是,收益将保持在目前的状态。
    所以,我对增益保持密切关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2727.OPA4187IPWR_5F00_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hiroyuki,

    数据表图7中闭环增益图解的蓝色曲线不会显示可能的最高增益,而只会显示设置为20dB 增益时的频率响应。 您可以看到,设定增益为20dB 时,频率响应的线性频率高达约30kHz。 当然,可能会有高于20dB 的增益,但对于频率高于30kHz 的频率则不可能。

    您观察到的温度特性不佳是没有足够的增益储备的直接后果。 您需要的最小增益储备约为20dB,更好。 因此,如果您的 OPAMP 的最大增益在感兴趣频率为30dB,或者换句话说,如果它的“开环增益”在此频率为30dB,则您可以设置的最大增益应低于10dB。

    绝对最小值为20dB 的增益储备。 对于精密应用,您需要更多的增益储备。 然后,40dB 的增益储备是一个不错的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hiroyuki,  

    添加到 Kai 的评论:  

    下面是 AOL 和 ACL 的关系。 请观看 TI 的精密操作培训视频,这些视频剪辑中包含大量信息主题。  

    https://www.youtube.com/watch?v=U6tP78BLr_A

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-stability-introduction?context=1139747-1139745-14685-1138805-13848

    环路增益 T 定义为 T= AOL/ACL。 如果您在方程式的两端记录日志,其中 logT = log(AOL)- Log(ACL)。 在闭环运算放大器反馈电路中,ACL = AOL/(1+T),其中 T=AOL/ACL = AOL*β,  其中 β 或 Beta β= VFB/Vout 或1/β= VOUT / VFB = ACL。 表达以下关系的方法有很多种,请勿与不同形式的 Open 和 Closed Loop 表达式混淆。 各种 Open 和 Closed Loop 数学表达式都可以从下面的幻灯片派生。  

    您绘制示意图时遇到一些问题。 您需要将直流偏置置于反相运算放大器的输入位置。 在 pdf 查询中,该电路将无法正常工作。  

    e2e.ti.com/.../OPA4187IPW-03042022.TSC

    正如凯指出的,OPA4187没有 BW 来支持您的30V/V 或29.5dB 增益。  

    我们的产品目录中有许多零漂移运算放大器,请参见下面的链接。  

      

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/precision/products.html#p480=4;4&p23typ=0.5;2.18&p2max=0;0.5

    如果您必须使用 OPA4187,请调整 Kai 的建议并将放大置于两个运算放大器增益阶段,这将为您提供基于增益带宽产品规则的8kHz 输入信号的更高 BW。 使用模拟工具帮助您了解这些关系。  

    如果您还有其他问题,请告诉我们。  

    最佳

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。
    我有一个简单的问题。
    请参阅随附的文件。

    e2e.ti.com/.../OPA4187IPWR_5F00_3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hiroyuki,  

    左图中的最大增益是多少?

    在我明天回答您的问题之前,您需要哪些选项来增加输入振幅。

    问题1:

    目前,输入电压为40mVpk。 您是否有改变来增加输入电压摆动,例如8kHz 时为50-60mVpk?  

    问题2:

    Output1和 output2正在驱动哪些类型的负载? 输出为差分输出,或负载为输出1 -输出2。  

    问题3:

    输出信号与输入信号的相位变化较小,因为它已配置。  您是否对阶段转移感到担忧? 我假设  输出处的电压摆幅值必须为8kHz,这一点很重要。  

    最佳

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。
    请参阅随附的文件。

    e2e.ti.com/.../OPA4187IPWR_5F00_4.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请交换所附文件(OPA4187IPWR_4.pdf)。

    e2e.ti.com/.../4520.OPA4187IPWR_5F00_4.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../hiroyuki_5F00_opa4187_5F00_1.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hiroyuki - San,

    Kai 提供了更好的解决方案,但您的 PCB 已经制作完成,您无法对其进行调整(如果我正确理解您的方案)。  

    或者,您必须降低电路的增益。 您需要将 OPA187配置为大约21V/V 或更低。  根据配置,在下面的模拟中,8kHz 时衰减约为0.8%。  

    如果将增益降低到大约15-16V/V,请参见下图,衰减系数在8kHz 时降低到大约0.45%。 我无法对此发表评论,因为我不知道您的准确性要求。 您应该检查模拟。 通常,您可能需要 从所需的增益中向上至少10dB,才能在给定频率内获得利润。  

    e2e.ti.com/.../OPA187-BW-03072022.TSC

    如果您还有其他问题,请告诉我们。

    最佳

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德-桑,您好!
    非常感谢您的回复。
    你正确理解我的情景。

    我无法使用 OPA387,因为 OPA387的双电源最大为±2.75 V。
    印刷电路板上的运算放大器的双电源为±5V。

    我再次问你一个简单的问题。
    通过 OPA4187可以获得+20dB 吗?

    条件
    输入:40mVpp (8kHz)
    增益:+20dB
    输出:400mVpp (8kHz)
    零漂移:0.001 µV /°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hiroyuki - San,

    通过 OPA4187可以获得+20dB 吗?

    它看起来可以接受,但我不知道您的错误或设计要求。 20dB 相当于10 V/V  当增益为11V/V 时,增益误差约为100%*(20.801-20.765)/20.801 = 0.173%(dB 增益误差)

    在输入信号方面,40mVpk 顶部放大器的增益为11V/V (下一个为-10V/V)。 40mVpk --> 0.43864Vpk,频率约为4kHz (无衰减)。  

    40mVpk --> 0.4368kHz 时的0.4368 Vpk。 输出电压摆动%error 约为0.43%。  

    C6和 R6 (10nF 和100k),高通滤波器存在一些无关紧要的错误。 如果将高通电容器从10nF 增加到100nF,则输出电压摆动量可能会增加2mVpk 左右。  

    您将如何与集成商合作? 输入信号正弦波为8kHz。 如果以 8kHz 的频率集成输入信号,您将收到余弦信号。 根据配置,集成商只能集成低频信号。 请告诉我们您正在尝试做什么。  

    最佳

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hiroyuki,

    如果您需要最高精度,我不会在8kHz 时获得20dB 的增益:

    e2e.ti.com/.../hiroyuki_5F00_opa4187_5F00_2.TSC

    由于没有足够的增益储备,您不仅可以观察频率响应的早期下降,还可以观察到增益的温度漂移较高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hiroyuki - San,

    我将结束本次调查。 如果您还有其他问题,您仍可以通过 E2E 论坛重新打开此主题或创建新主题。  

    最佳

    雷蒙德