“线程: 测试”,,
您好,
LM358的 ESD 保护二极管的 VF 是多少?
客户使用电路内测试仪进行印刷电路板安装检查。
无法从 DS 读取 LM358输入 ESD 保护二极管的 VF,但测试结果始终为0.8伏左右。
但是,在所有最近的测试中,VF = 1.2V。
我认为硅二极管的 VF 通常为0.7至0.8伏,但1.2V 是否是 LM358的正确值?
从最新的 PCN 看,设计/晶片尺寸等已经改变,但 DS 规格没有改变。
我知道 VF = 0.8V 可以是1.2V,但客户担心 IC 可能会发生重大变化。
此致,
Hiroshi