This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:是 ISO124可用于交流电压感应

Guru**** 2522300 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO124, AMC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1081418/iso124-is-iso124-can-be-used-for-ac-voltage-sensing

部件号:ISO124
“线程: AMC1350”中讨论的其它部件

尊敬的 TI 团队:

早上好。

是 ISO124可用于交流电压感应,用于3相格栅系逆变器应用。

请支持。

谢谢你,

口径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否已阅读数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的凯:

    晚上好。

    在数据表中,它从未提到它是基于单个电源的,因此它在正负电压下工作。

    在某些应用中,使用分压器检测到信号(电池监测器)。

    由于目前还没有 AMC1350,任何 ISO 系列都可能是电压感应应用的等效组件。

    请予以回复。

    谢谢你,

    口径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,ISO124可用于交流电压感应,因为它支持双极+/-10V 输入范围,内部增益为1。 该设备还需要双极电源,通常是隔离墙高压侧和低压侧的+/-15V 电源。   

    遗憾的是,除了该设备的数据表外,我们没有任何宣传材料,但请参考这些说明书电路来设计附加电路:

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa321/sbaa321.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa317/sbaa317.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的亚历山大:

    早上好。

    感谢您的回复和提供信息。

    我们是否可以获得退回订单的 AMC1350?我们需要在 TI 与谁联系?

    如果您有任何信息,请分享。

    谢谢你,

    口径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    定期检查 TI.com 通常是最好的方法。 我没有提供延期交货的联系人。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的亚历山大:

    感谢你的回复。

    谢谢你,

    口径