This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224EVM:0V 输入期间的输出噪声

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO224EVM, ISO224, OPA2277, OPA277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1081171/iso224evm-output-noise-during-0v-input

部件号:ISO224EVM
“线程”中讨论的其它部件:ISO224OPA2277测试OPA277

大家好,团队  

我的客户在使用 ISO224EVM 进行0V 输入时,在输出端看到500kHz 60mVp-p 噪声(通过差分探头测量 ISO224的引脚6和7)。  

我看到这个 线程,它说这是正常的,但即使是客户测量的 J4,它在0V 输入期间有50mVp-p 噪声。  

因此,客户认为很难使用 EVM 配置来满足数据表的规格“360uVrms @ BW100kHz”。  

请给出建议

1.客户如何修改 EVM 以满足 “360uVrms @ BW100kHz”规格?  

2.您能告诉我们符合  “360uVrms @ BW100kHz”规格的原理图吗?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jo,

    直接在 ISO224输出处发出的500kHz 噪音是正常的。 由 R10,C17和 R6,C13和 R11,C19执行的50kHz 低通滤波可发挥作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jo,

    确认 ISO224输出处的高频噪音是正常的,我想确认几件事,因为正确执行此测量在很大程度上取决于设置。  

    输入应直接连接到 GND,而不是通过0V 输入保持浮动。  

    输出上的外部组件,电阻器,运算放大器和连接器当然会影响测量。  Kai 说的低通滤波将有助于降低噪声,但 使用 EVM 时需要调整滤波器值以降低滤波切断频率。 如下图所示,OPA2277 U4的噪声超过~4kHz。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa2277.pdf

    差分探头不应给测量增加太多噪音,但当然取决于探头。 最后,测量仪器应该非常精确,能够测量比噪声规格高10倍,并执行一些平均,以减少 宽带噪声的影响。  

    直接从 TP3测量并执行数字滤波以消除超过100kHz 的噪音会消除许多变量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:  

    客户已将 VIN 连接到振荡器的输出,并在上一次噪音测试期间设置为0V,因此我要求客户将 VIN 连接到 GND1并重试。  

    1.您说  OPA277的噪声 超过4kHz,那么我想问为什么 EVM 中的 LPF 截止频率分别设为52kHz 和33MHz? 您能否告诉我为什么选择这些 LPF?

    2.客户对 ISO224的使用如下所示,您能否建议 LPF 的设计和价值以满足数据表规格“360uVrms @ BW100kHz”?

    A. 5kHz 带宽,从差动转换为单路,输入转换为单端 ADC  

    B. 100K~200kHz 带宽,ISO224 ->差分输入/输出 AMP ->差分至 ADC 输入

    谢谢。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jo,

    [引用 userid="440122" url="~/support/emplers-group/emplers/f/emplers-forum/1081171/iso224evm-output-noise-during-0v-input/4004483#4004483]1. 您说  OPA277的噪声 超过4kHz,那么我想问为什么 EVM 中的 LPF 截止频率分别设为52kHz 和33MHz? 您能否告诉我为什么选择了这些 LPF?

    亚历山大的图解是一个“THD +噪声”图解,显示 THD 在较高频率下正在增加,但不一定是噪声。

    OPA277是一个1MHz 的运算放大器,在大多数情况下都应该工作。 我不知道为什么在 EVM 中选择了 OPA277,但当然,您可以在需要时使用更快的 OPAMP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jo,

    对于运算放大器,我建议将 LPF 截止频率设置为超过感兴趣频率范围至少10倍,因为在达到截止频率之前可以看到衰减。  

    运算放大器输出处的滤波器将由差动 ADC 的输入结构决定。 本视频系列深入介绍了如何为 SAR ADC 选择合适的组件: https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-introduction-sar-adc-front-end-component-selection?context=1139747-1140267-1128375-1139106-1128643