This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6482:对于交流感应电路,运算放大器输出正在饱和

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMC6034, LMC6482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1081751/lmc6482-for-ac-sense-circuit-the-opamp-output-is-saturating

部件号:LMC6482
“线程”中讨论的其它部件:LMC6034,TINA-TI

您好 E2E 论坛,

我正在使用320Vp AC 和60Hz 信号的 AC 感应电路工作。 LMC6482 Opamp IC 和 LMC6034都遇到了问题。 从0到320V 的输入正在使运算放大器饱和,并为我提供10V 到0V 的方波信号。 提供正极引脚处的+5V 参考电压。 下面是电路。请帮我解决这个问题。  

我想知道为什么会发生这种情况。 根据公式,我的低输入交流电压没有饱和。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rajat,

    在 TINA-TI 为我工作:

    e2e.ti.com/.../rajat_5F00_lmc6482.TSC

    可能是模拟器的问题。 尝试使用双极电源电压为 LMC6482供电,并相应地移动其他电位。 这有时会达到目的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rajat,

    Kai 正确。 您的仿真工具 可能会出现问题。   

    我派生了转印功能,它同意蒂娜模拟。  

    e2e.ti.com/.../rajat_5F00_lmc6482-03032022.TSC

    如果您还有其他问题,请告诉我们。  

    最佳

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai 和 Raymond 的回复。 我在模拟中发现了这个问题并解决了这个问题。

    由于 Opamp 的正输入电容器影响了我的 Opamp 输出,我对输出电压有另一个疑问。 以下电路是对上述电路的以下电路。

    您是否可以在这方面帮助我? 我无法在'H'为输出创建公式。

    我一直在电容器电压的充电和放电中玩耍。

    主输入为640VAC (每包装)到60Hz (每包装60赫兹)。 在模拟中,最终输出 H 约为3V。  

    我尝试使用该公式   。 但我得到的是1.83V 的分析。

    请在这方面帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rajat,

    没有简单的公式。 它需要包含有关复杂输入信号形状的信息。 因此,要么你进行了拉普图转换(我不会这样做是因为它的复杂性),要么你只相信你的模拟和测量结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rajat,

    正如凯所指出的,您必须信任模拟工具。 您的转接功能有问题。

    在124k||249k 和 C1中,形成 LPF 过滤器。 截止频率约为1.9赫兹。 它本身将衰减60Hz 信号。  

    此外,静脉电阻为 124k|249k,您还需要考虑 静脉 电压。 除此之外,输出的相位从输入偏移。 了解模拟是如何产生的,这很好,但这一个有点复杂。 我用一个数据点计算得出,模拟正在正确进行。  

    如果您还有其他问题,请告诉我们。  

    最佳

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rajat,

    您可以这样做:

    e2e.ti.com/.../rajat_5F00_lmc6482_5F00_1.TSC