This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA823:大信号的非线性行为

Guru**** 2379650 points
Other Parts Discussed in Thread: INA823
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1081246/ina823-non-linear-behavior-for-large-signal

部件号:INA823
“线程: 测试”中讨论的其它部件

e2e.ti.com/.../INA823_5F00_non_5F00_linear_5F00_behavior.TSC

首先,我承认我可能在数据表中漏掉了一些东西,但......

电源电压3.3

输入共模电压= 1V

参考电压=0v

RG=20K => AV=6

差分信号从0 -> 0.4伏开始上升

问题:当 VIN[DIFF]>133mv [VOUT >798],增益斜率发生变化时,输出显示过度非线性  

电路型号已连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡斯帕尔,你好!

    如果没有负电源电压,将无法工作:

    e2e.ti.com/.../caspar_5F00_ina823.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡斯帕尔,你好!

    问题:当 VIN[DIFF]>133mv [VOUT >798],增益斜率发生变化时,输出显示过度非线性  

    我重复了凯的模拟和您的评论中所示的异常情况。 让我与建模工程师一起检查,看看低单电源电压轨是否存在建模问题。 现在,您可以尝试 Kai 的建议来获得模拟的线性。  我会把它带回给你。  

    最佳

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的反馈。 我知道,使用负极电源解决了这个问题。我主要关注的是,这只是一个模型伪影,还是设备行为的真实表现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,雷蒙德,谢谢。真的需要了解“硬件”是否有相同的行为。?数据表中是否有任何东西阻止了我的设置。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡斯帕尔,你好!

    在任何情况下,如果没有负电源电压,您的输出电压不能接近信号接地,电压不能超过大约120mV:

    因此,在没有负电源电压的情况下,电路永远无法处理低至零伏的差动输入电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢凯

    我认为这个问题更具根本性。 将 Vref 设置为1V [即基座]以消除输出驱动器的影响,但 Vout 仍有很大的中断

    电源电压3.3

    输入共模电压= 1V

    参考电压=1V

    RG=20K => AV=6

    差分信号从0 -> 0.4伏开始上升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡斯珀,您好!

    如果因负电源电压缺失而导致 INA823的输入阶段达到饱和,则应用任何参考电压都无法修复故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    应用 Vref 是为了证明它不是输出阶段的问题。 [IE 放在图7.55/7.56中间位置更近的位置]

    2.根据数据表,设备可以单面操作。

    主要问题是:

    *该型号是否代表 实际设备操作?  

    *我是否希望设备按照数据表在 A 参数外运行? 如果是,哪个参数?

    我正在评估多个零件,并且在[...模拟...]相同的测试夹具中的任何其他零件中都没有遇到这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡斯帕尔,

    使用理想的运算放大器实施 INA823三运算放大器拓扑显示,在您的条件下,它应该线性工作,至少在 VIN_diff 为400mV 的情况 下,VF1输出(见下文)会在地面上崩溃。

    此外,VCM 与 Vout 计算器确认,INA823在您的应用条件下可以线性工作,从25mV 的 VIN_DIFF 到483mV,如下所示。  这是可能的,因为 INA823 使用电流反馈输入阶段,该阶段将输入差分电压输入压 VIN_DIFF 转换为电流,并通过这样做来扩展输入电压差范围。

    总之,这意味着 INA823宏模型 无法正确模拟您的电路状况。  

    e2e.ti.com/.../INA823_5F00_non_5F00_linear_5F00_behavior_5F00_Marek.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡斯帕尔,你好!

    如果输入阶段达到饱和,就会看到这样的 kink。 此处由 VEEE 模拟:

    e2e.ti.com/.../caspar_5F00_ina823_5F00_1.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡斯帕尔,你好!

    感谢凯和马雷克的模拟,评论和讨论!

    建模工程师将修复异常并更新模型。 请根据  您的模拟,现在使用双电源电压轨。  

    我还没有修订计划,但我们会尽快解决。  

    最佳

    雷蒙德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德,你好,感谢你的反馈,我读这篇文章是为了确认问题 与模拟模型有关,而不是“图标”问题,你可以确认吗?   

    谢谢,

    卡斯帕尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡斯帕尔,你好!

    这不是硅的行为。 设计,验证和验证过程完全独立于 PSpice 建模过程。  

    最佳

    雷蒙德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德您好,

    谢谢,我感到放心,我会尝试一些硬件!

    卡斯帕尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并报告您的结果